结果:找到"布线 圆弧",相关内容734条
- 专业版,圆弧布线,画线过程中点击添加拐点无效。
- 更新了最新版的专业版,圆弧布线,画线过程中点击添加拐点无效。如图:在A点处单击添加拐点,再向B点处画弧,本来是会以黄色线路出现,现在拉动成红色线了,就是说A点添加的锚点不存在了。非常影响画线效率体验啊。更新前的版本无这个毛病!另一个问题:专业版中怎么样复制一个器件中的一个焊盘。标准版中是可以任意复制某个焊盘,然后再粘贴,这样就很方便的添加相同大小和网络的焊盘了。(菜单中的复制粘贴命令和CTRL+CCTRL+V也是不能实现)PS:右键菜单【重复】这个命令只能复制整个器件,对器件中的某个焊盘不能复制。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 布线 圆弧 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-09-15 23:28:00
- 自动布线建议添加弧形布线
- 弧形布线能降低串扰,且更加美观,建议添加自动布线弧形布线的功能
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自动布线 弧形布线 发帖人:把红色赋予黑海 发帖时间:2023-06-05 02:31:00
- 圆弧布线SmoothTracks插件有时无法使用
- 大家有碰到过吗?自动布线后马上可以用SmoothTracks进行圆弧布线转换,但N次修改设计完成后如果想转SmoothTracks就没反应,不知道是什么情况?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: Smooth Tracks 圆弧布线 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2022-05-26 08:41:00
- 设计这个软件的人真是天才!!!
- 请问,这样的圆弧要怎样画出来呢??别光说什么交集、并集、动手练练,折腾几个小时都没有弄出来!这个天才设计师,为什么就不能设计个简单的话圆弧,画曲线的功能???
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 圆弧 发帖人:Gelmersee 发帖时间:2022-05-06 09:44:00
- 45度圆弧的体验可不可以改进
- 现在的45度圆弧布线是把一条线分成多个圆弧,多段直线的。这种走线的布局不容易细调,经常出现只能调整一个个圆弧和一个个直线的情况,而且删除一条走线的时候也需要一个个线段去删除,很麻烦。因此我提出一个想法,可以做成导线拐角位置+导线间圆角半径参数的方式,每一个圆角都是每个导线拐角的一个半径参数。这样只有两种调整情况:1.移动圆弧就调整圆角半径大小,保持圆弧跟随鼠标位置,达到移动圆弧但是保持在同一根线上的效果;2.而移动直线就保持圆角半径不变,只移动直线,达到圆弧大小不变的效果。这样的线条可以很方便的从45度直角线转换而来,只需要给每一个拐角加上圆角半径参数;转换回去也很方便。通过合理的程序,这种...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 圆弧 布线 发帖人:4061N 发帖时间:2021-12-08 18:31:00
- 自动布线能设置离孔间距吗??
- 自动布线能设置离孔间距吗??自动布线很多先离孔太近了,打板出来有些线容易被削掉一半,自动布线怎么让他离孔远一点?
- 所属专栏: Layout布线 标签: 布线 发帖人:豆豆打豆豆 发帖时间:2021-04-20 11:52:00
- PCB的45度圆弧布线方式
- 立创EDA能使用API实现AD中的45度的圆弧布线方式吗,如下图下面的那个布线,感觉这一种45度的圆弧布线比90度的圆弧布线更常用。LCEDA后续会增加这种布线方式吗,90度的圆弧布线都实现了,45度的应该也很容易吧。
- 所属专栏: Layout布线 标签: PCB的45度圆弧布线方式 发帖人:一无是处 发帖时间:2020-09-11 10:53:00
- 如果pcb布线,有些线因为交叉问题,没法在当前图层完成布线。应该怎么操作呢?
- 例如,黄色框框中的蓝线,应该如何解决?为了后续打板,应该有什么准备?
- 所属专栏: Layout布线 标签: 布线交叉 布线 图层布线 发帖人:SarahYu 发帖时间:2020-06-16 11:39:00
- 请教大神,画圆弧的问题
- 刚刚接触LCEDA,发现LCEDA有些不会用的地方焊盘层只能放顶层和底层?难道只有我需要焊盘可以做其他层?画中心圆弧不会调整弧线而且觉得LCEDA的圆弧和中心圆弧基本没差别。我是新手之前用99SE的时候画出的圆弧,调整的时候中心点不会变,点弧线的端点可以随意调整弧线长度,点弧线中点可以调整半径,但是LCEDA,我就没弄明白,无论调哪个端点半径,圆弧中心点都会变,半径也只能在编辑栏改,而不能随意调整,感觉画中心圆弧还是99SE那样好先设定半径,然后设定起点起点可以对齐其他点,最后是终点,或者有快捷键定位中心点不动也好啊还有一个问题请教,整体转角度有点麻烦试了几种方法只能在设置里面的转角度能整体...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 请教大神,画圆弧的问题 发帖人:YDI666 发帖时间:2019-12-29 10:24:00
返回